结果:找到"嵌入式 物联网 32 linux arm c java python ",相关内容985条
  • 集WIFI、蓝牙连接的2.4寸串口屏智能烤箱应用方案
  • 近年来由于烹饪潮的持续风靡,烹饪行业正展现出强大的市场潜力。中国饮食文化源远流长,烹调技艺各具风韵,其中,煎、烤、炸类美食广受人们的欢迎。酥香松脆的煎烤美食,能够让身体释放出更多的多巴胺,给平凡生活带来慰藉,作为制作此类美食的主要工具,烤箱越发频繁地出现在各家庭的厨房中。目前国内烤箱市场增长迅速,过去三年连续实现了50%以上的年增长率,但其普及率远远不及一些西方国家,因此仍具有广阔的市场空间。在这个快节奏的现代社会,生活琐碎磨灭了人们的耐心,告别繁琐才能让人们体验到烹饪乐趣。操作简单,更加智能化以及辅助提升烹饪水准直击当下消费者对厨电的期待和向往,兼顾品质与健康的生活成为新的消费旋律,但随着...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 烤箱 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-29 17:43:00
  • 2.8寸串口屏在家用水槽上的应用方案
  • 厨房作为烹制菜肴饭食之地,常年担负着守卫家庭饮食安全的责任。据统计,人们在厨房有超过65%以上的时间是在水槽边度过的,水槽的使用率成为厨房品类中使用频率之最。然而在大多数人看来,水槽只不过是用来盛水、沥水,用来洗涤食材与餐具的容器,功能单一且不易清理,再加上许多食材在处理程序上繁琐,人们时常担心对食材的清洗不到位,这些痛点不断催促着家用水槽产品的迭代发展。在消费大升级的背景下,消费者已从对产品基础功能性需求转向智能、个性、高端、健康环保等品质的需求,尤其是处于后疫情时代,更多家庭以健康生活为导向指引着消费行为,“健康”成为消费者的首要诉求。市场的变革推动着企业不仅要从外观、材质上提升产品基础...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口通信 水槽 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-21 17:12:00
  • 启明智显|3.5寸串口屏在按摩椅上的应用方案
  • 随着工作生活节奏的加快,我国中青年群体亚健康问题越发普遍,工作中长期久坐,坐姿不正确,缺乏运动等种种不良习惯的日积月累,导致了诸如腰酸背痛、颈椎病等身体不适症状接踵而至。因此,不需要花费太多时间且能有效缓解疲劳、改善病症的按摩椅成为了许多上班人士的心动之选。另一方面,我国人口老龄化程度正逐步加深,随着年龄的增长,老人各类身体健康问题也慢慢显现......因此,两大群体的消费需求共同拉升着按摩椅市场的兴起。人工智能、云计算、物联网等信息技术的飞跃发展改变了人们的生活,也为智能按摩椅技术提供了创新的土壤。随着我国居民生活水平逐年提升,居民消费水平也不断提高、所持有的消费理念正逐渐升级。居民的消费...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 按摩椅 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-21 10:36:00
  • 过来人和你谈谈如何学STM32?
  • 1.首先我们先看看与STM32相关的文档我们假定大家已经对STM32的书籍或者文档有一定的理解。如不理解,请立即阅读STM32的文档,以获取最基本的知识点。如果你手上拥有ST官方主推的STM32神舟系列的板子,那么光盘都会配好这些文档,STM32的学习与ARM9的学习有一个很大的区别。ARM9的学习一般是需要购买书籍的。比如三星的S3C2440,官方的文档都是英文的,大部分工程师只能去看国内出版的书籍。英文好的同学,请不要以为你很牛,可以只看英文文档。毕竟你是中国人,你最熟悉的,理解最好的还是中文。看英文的速度还是比看中文慢一些,我们要的是最短的时间,而不是追求短时间内记住所有细节。当然,如...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STM32 发帖人:小小程序猿 发帖时间:2019-07-04 15:55:00
  • RK3399工业级主控机--无人零售中的应用
  • “无人零售”其主控单元选用MPC-1911,作为设备“控制大脑”,这需要主控大脑在任何严苛恶劣的环境下,都能24小时不间断正常工作,而MPC-1911支持7*24小时不间断工作的特性,保证了通道工作的高可靠性。沿用惯例标准8层板设计,并辅以沉金工艺制作,12VDC,带过压过流保护,防反接保护,--20℃-70℃的高适应工作温度。基于RK3399CPU开发的MPC-1911,HDMI、LVDS显示接口,满足了客户各种显示屏接口的需求,(6路Type-AUSB2.0接口;1路Type-C接口,支持ADB调试功能4路RS-232通信;2路RS-485通信)6路USB、4路串口的通讯接口满足多种外接...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 工控机 ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-27 10:06:00
  • 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市
  • 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市助力恶劣环境高性能场景应用我们的户外快递柜一般为钣金材质,在密闭空间下,温度可想而知比如:地表温度为40℃,那么户外快递柜内差不多60℃地表温度40℃以上,户外智能快递柜稳定正常运行谁来保障?离开工控主板稳定正常运行,智能快递柜的所有用户体验将只能是空话。瑞迅科技从2015年服务于智能快递柜行业,为行业内标杆企业,解决了一个又一个难题,致力于让智能快递柜更稳定,更高适应性。至今几乎囊括业内大部分的标杆企业。本年度更是有标杆客户找到我司,提出需要实现等同于目前稳定性的基础上,能增加更多接口,并能满足宽温的要求,且能照顾到国产化要求。到201...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 工控机 ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-15 11:41:00
  • 嵌入式物联网32linuxarmcjavapython学习视频
  • http://www.makeru.com.cn/live/1392_303.html?s=60220走进嵌入式http://www.makeru.com.cn/live/1392_308.html?s=60220嵌入式开发职业规划http://www.makeru.com.cn/live/1392_401.html?s=60220嵌入式行业发展跟现状分析http://www.makeru.com.cn/live/1392_450.html?s=60220系统移植(告别裸奔)http://www.makeru.com.cn/live/1392_238.html?s=60220嵌入式-指针ht...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 32 linux arm c java python 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2019-03-15 09:28:00
  • 当我要学嵌入式时,家人朋友笑着说我神经了吧,但是当我持续学几个月后....
  • 为什么现在大学生越来越多,为什么现在学历高的人越来越多,反而成功的人却越来越少?为什么许多行业都一拥而上这是好事吗?我为什么要选偏门学呢?我其实上大学学的工程,是一所专科,在那样的学校,一年学费要7千多,但是根本没有人学习,我实在看不到希望,我就退学了。??退学后我也迷茫,大专都没有毕业,我真的不知道我能干什么,我在纠结着我能做什么。所以辍学后我一段时间,我想去找工作,因为我比较沉默寡言,不是很会说话,我不适合去应聘做业务。我想应聘做技术的,可是处处碰壁。一次偶然的机会,我才听到嵌入式这个行业。那天我去新华书店,在计算机分类那边想找本书学习。后来有个女孩子走过来,问我是不是读计算机的,有没有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:爱需要默契 发帖时间:2018-11-16 13:34:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: